Objetos
Un objeto es un elemento que identifica a un objeto físico, como un motor o un objeto no físico, como una alarma digital.
Componentes del objeto
Un objeto puede contener:
- Nombre para mostrar
- Descripción
- Variables
- Objetos anidados
Ejemplo de objeto
Por ejemplo, un motor físico es un objeto mecánico con características operativas específicas, como la aceleración, la velocidad y el par. El objeto
Motor
del proyecto es un objeto que contiene las mismas variables.Entregue su opinión