Configurar el motor de visualización de FactoryTalk Optix
Configure un sistema de cliente de Ubuntu para mostrar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
con el motor de visualización de FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
Puede mostrar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en un explorador web en lugar de utilizar el motor de visualización de FactoryTalk Optix Studio
. La visualización de aplicaciones en un explorador web no requiere una configuración adicional del motor de visualización en sistemas cliente. Para obtener más información, consulte Motores de presentación.- Compruebe que el Administrador de ventanas X11 esté instalado.CONSEJO: Las instalaciones de Ubuntu Desktop incluyen el Administrador de ventanas X11 de forma predeterminada.
- Deshabilite Wayland Manager cancelando el comentario#WaylandEnable=falseen/etc/gdm3/custom.conf.
- En el terminal, introduzcasudo apt install -y libxcb-xinerama0 watch mesa-common-dev libglu1-mesa-dev libglib2.0-0 libltdl-dev libevent-dev libnss3-dev libopus-dev libqt5widgets5 libqt5svg5 libqt5webengine5 libqt5quickshapes5 libqt5xml5 libqt5quicktemplates2-5 qtpdf5-devpara instalar las dependencias necesarias.
- (Opcional) Introduzcasudo apt install -y gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extraspara instalar dependencias que rendericen vídeos en tiempo de ejecución.CONSEJO: Dependiendo del códec de vídeo utilizado, es posible que tenga que instalar más dependencias.
- Reinicie el sistema.
Entregue su opinión