Barra de herramientas principal
La barra de herramientas principal de la parte superior de la interfaz de usuario contiene botones que utilizan todas las vistas.
Elemento | Descripción | Función |
---|---|---|
Proyecto | Abrir la página Inicio. La página Inicio permite crear, abrir o cerrar un proyecto. | |
Guardar | Guarda el proyecto. Seleccione una opción de la lista para:
| |
Guardar y confirmar | Guarde los cambios y valide los cambios para hacer una copia de seguridad en el repositorio local. | |
Insertar en el equipo remoto | Inserte los cambios guardados y confirmados en el repositorio remoto para que los usuarios vean los cambios más recientes en el proyecto. | |
Extraer desde el equipo remoto | Quite los últimos cambios del repositorio remoto para ver los últimos cambios que otros usuarios han realizado. | |
Ver historial | Ver el historial de cambios en el proyecto. Puede restaurar cualquier confirmación para volver a una versión anterior del proyecto. | |
Deshacer | Cancela la última operación. | |
Rehacer | Repite la última operación. | |
Examinar archivos de proyecto | Abre la ventana de recursos del proyecto para mostrar, importar o eliminar archivos de proyecto (como, por ejemplo, imágenes, vídeos, documentos, certificados). | |
Bibliotecas de plantillas | Abre las bibliotecas y variables de plantilla predeterminadas y personalizadas. | |
Abrir solución .NET | Abre el proyecto .NET para incorporar una funcionalidad adicional usando código C# personalizado. | |
Abrir página de panel | Abre un panel de configuración para empezar a diseñar la interfaz de usuario. Seleccione la lista para configurar el dispositivo conectado, el registro de datos y las recetas, o para administrar usuarios y grupos. | |
Detener | Detiene la aplicación que se está ejecutando en el dispositivo cliente. | |
Ejecutar en emulador | Compila, transfiere y ejecute la aplicación en el dispositivo cliente o emulador seleccionado. Seleccione un dispositivo cliente diferente de la lista. | |
VPN | Abre una conexión VPN. | |
Escritorio remoto | Abre conexión a escritorio remoto. |
Entregue su opinión