Editor
El editor de un objeto es el lienzo central para diseñar un objeto. Cada editor de un objeto se abre en una ficha independiente. Pase el cursor sobre la ficha para ver la ruta del objeto.
La barra de herramientas del editor de un objeto contiene botones que se aplican al objeto seleccionado. Los botones que aparecen dependen del objeto seleccionado en el editor. Por lo general, los botones colocan el objeto en el lienzo del editor. Por ejemplo, los botones cambiarán el orden de los objetos apilados y colocarán el objeto en la parte superior, inferior o en cualquiera de los lados del lienzo. Los botones están deshabilitados en la barra de herramientas si no se selecciona un objeto en el lienzo del editor.
Si pasa el cursor sobre una ficha para seleccionar sin guardar el proyecto, el sistema le solicitará que guarde los cambios.
Entregue su opinión