Vista del proyecto

Vista del proyecto
muestra el contenido de
Aplicación FactoryTalk Optix
en una estructura de árbol de carpetas. Cada carpeta tiene un icono y un menú contextual dedicados. El menú contextual muestra los objetos que puede crear en esa carpeta. Cualquier subcarpeta que cree tendrá las mismas opciones que la carpeta en la que se base. Puede crear varias versiones de una carpeta.
Vista del proyecto
contiene botones para desplazarse por el contenido de la aplicación. Algunos botones aparecen en la barra de título de la
Vista del proyecto
o en el objeto seleccionado.
Botones de Vista del proyecto
Elemento
Descripción
Navegar hacia atrás
. Ir al panel seleccionado con anterioridad.
Navegar hacia adelante
. Ir al siguiente panel seleccionado.
Vista en dos paneles del proyecto
. Dividir
Vista del proyecto
en dos paneles.
Agregar nuevo
. Crear un nodo dentro del nodo seleccionado.
Eliminar
. Quitar el nodo seleccionado y los nodos que contiene.
Bloquee el nodo secundario seleccionado para ocultarlo de
Vista del proyecto
. No puede editar nodos secundarios bloqueados.
Desbloquee los nodos secundarios seleccionados para mostrarlos en
Vista del proyecto
. Puede editar nodos secundarios desbloqueados.
Abra el objeto en el editor dedicado. Solo algunos tipos de objetos tienen un editor dedicado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.