Configurar una cuadrícula de alarmas
Agregue una tabla que muestre el estado de las alarmas en tiempo real.
- En la barra de herramientas, seleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueAlarm Grid.
- EnComponentes, arrastre laCuadrícula de alarmasaPage2 (type)enVista del proyecto.CuadrículaDeAlarmas1aparece enPage2 (type).
- SeleccioneCerrar.
- EnVista del proyecto, seleccioneCuadrículaDeAlarmas1.
- EnPropiedades, establezcaAlineación horizontalenStretch.El objeto ajusta su ancho al contenedor en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión