Notas sobre la aplicación

Estas notas de la aplicación se aplican a
FactoryTalk Optix
versión 1.1.0.

Mitigación de amenazas

  • No pierda la llave USB con la
    Aplicación FactoryTalk Optix
    exportada. La llave USB contiene campos inspeccionables, credenciales, certificados y contraseñas con un hash.
  • Proteja el acceso físico a dispositivos fabricados de
    Rockwell Automation
    .
  • No deje conectados dispositivos desatendidos. Proteja el acceso físico al dispositivo y proteja los registros de la interfaz web del dispositivo, de la sesión de diagnóstico conectada y del acceso al sistema de archivos a través de la herramienta de ayuda remota.
  • Evite el acceso físico no autorizado al dispositivo. Proteja el acceso físico al dispositivo y mejore el nivel de seguridad de los archivos de aplicación generados por lógicas personalizadas.
  • Proteja el acceso físico a las sesiones de usuario iniciadas. Evite el robo del archivo de token de actualización
    FactoryTalk Hub
    bloqueando la sesión si está desatendida.
  • Proteja el acceso físico a las sesiones de usuario iniciadas. Evite que se elimine el archivo de token de actualización
    FactoryTalk Hub
    bloqueando la sesión si está desatendida.
  • Proteja el acceso físico a las sesiones de usuario iniciadas. Evite ataques mientras se inicia sesión en GitHub.

Vista previa de funciones

Las características etiquetadas como
(vista previa)
no se deben utilizar en un entorno de producción. La vista previa de funciones incluye:
  • Variador de comunicación Ethernet/IP de RA en el editor web y emulador de FactoryTalk Optix Studio
  • Objeto de biblioteca Push Agent para enviar datos a la nube con MQTT
  • Modo IDE conectado
  • Señal de archivo y verificación de objeto de la biblioteca
  • Análisis de modelos que proporcionan gráficos de modelos de información
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.