Características del sistema

FactoryTalk Optix
versión 1.1.0 incluye las siguientes características.
  • Mejoras de edición de FactoryTalk Optix
    • Editor con fichas en el panel central
      . Todos los editores se abren en fichas independientes encima del panel central. La ficha predeterminada es el Panel de control.
    • Contenedor y filtro del tipo de pantalla
      . El tipo de Pantalla se agrega como un subtipo de Panel. Una pantalla es un panel con propiedades y alineación automáticas de altura y ancho. Agregue pantallas a la subcarpeta
      Pantallas
      de la carpeta
      Interfaz de usuario
      de la
      vista
      Proyecto
      . El nombre de cada pantalla aparece en tiempo de ejecución.
    • Selección del tamaño de la ventana principal
      . Seleccione el tamaño de la ventana principal del proyecto cuando cree un nuevo proyecto mediante la página de inicio.
    • Mejoras del editor de vínculos dinámicos
      . El editor de vínculos dinámicos ahora tiene fichas
      Básico
      y
      Avanzado
      independientes con la misma funcionalidad. Los vínculos dinámicos rotos ahora muestran un icono mientras que los vínculos dinámicos sin resolver muestran un icono en tiempo de ejecución. El icono de vínculo dinámico roto abre el explorador de vínculos dinámicos para seleccionar otro destino.
    • Datos del registrador de datos en un gráfico de tendencias
      . Cree un registrador de datos y póngalo en un gráfico de tendencias para actualizar automáticamente las propiedades
      Modelo
      y
      Plumas
      del gráfico de tendencias. Si pone otro registrador de datos en la tendencia, se actualizan las propiedades del nuevo registrador de datos. En la propiedad
      Modelo
      , cree un vínculo dinámico al registrador de datos para actualizar las plumas del gráfico de tendencias.
  • Nuevos idiomas localizados.
    Los idiomas localizados ahora incluyen francés, español y chino.
  • Acceso a nivel de bits a los valores numéricos.
    Desplácese al nivel de bits para seleccionar el valor de una propiedad numérica.
  • Cree objetos que se pueden mover en tiempo de ejecución.
    Cree objetos móviles mediante la propiedad
    Mover destino
    de paneles, rectángulos e imágenes. Elija entre no permitir que el objeto se mueva, permitir que se mueva todo el objeto o arrastrar el encabezado para mover el objeto en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.