Anomalías corregidas en esta versión

La lista identifica las anomalías corregidas en
FactoryTalk Optix
1.1.0.
Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
Error al abrir el proyecto ubicado en OneDrive [1911544]
Cuando un proyecto se encuentra en OneDrive, la extracción de una actualización del repositorio remoto puede provocar un error cuando se abre el proyecto. Reinicie
FactoryTalk Optix Studio
y vuelva a abrir el proyecto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.0.2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.