Crear una alarma

Crear una alarma

Cree una alarma para especificar qué valor genera una alarma en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del mouse en
    Alarmas
    , seleccione
    Nuevo
    y, a continuación, seleccione el tipo de alarma.
    La alarma aparecerá en
    Alarmas
    .
  2. Con la alarma seleccionada, en
    Propiedades
    , dentro de
    Variable de entrada
    , introduzca la variable o el vínculo que se va a monitorizar.
  3. Según tipo de alarma, establezca el estado o los límites normales del valor.
    Se muestra un valor de propiedad
    Not set
    cuando no se ha introducido el valor normal o el límite.
  4. En
    Mensaje
    , escriba el texto que se mostrará cuando se produzca el evento de alarma.
  5. En
    Gravedad
    , introduzca el nivel de prioridad de
    1
    a
    1000
    .
  6. En
    Habilitado
    , seleccione
    Verdadero
    . Habilitado es el valor predeterminado.
De esta forma se creará y habilitará la alarma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.