Convertidores
Utilice convertidores para transformar el valor de origen y, a continuación, asigne el valor al nodo primario.
Convertidor local
Un convertidor local es específico de un vínculo dinámico complejo singular y no puede reutilizarse en otros vínculos dinámicos complejos. Consulte Editor de vínculos dinámicos complejos y Crear un vínculo dinámico complejo.
CONSEJO:
Si pretende utilizar un convertidor y sus propiedades en un único vínculo dinámico complejo, cree un convertidor local.
Tipo de convertidor
Puede utilizar instancias de un tipo de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos. De esta forma, si debe actualizar la lógica del convertidor, lo hace una vez editando el tipo de convertidor. Consulte Crear un tipo de convertidor.
CONSEJO:
Si desea utilizar un convertidor y sus propiedades en varios vínculos dinámicos complejos, cree un tipo de convertidor y, a continuación, utilice las instancias del tipo de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos.
Ejemplo de convertidor
Un ejemplo de convertidor del editor de vínculos dinámicos complejos puede contener:
Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Variable principal | Valor de la variable, que es la salida del convertidor. | |
Dirección de vínculo dinámico | La dirección entre la salida del convertidor y la lógica del convertidor. La dirección cambia a medida que se selecciona el icono:
| |
Insertar | Inserta otro bloque de convertidor. | |
Nombre del convertidor | Nombre del objeto del convertidor. | |
Propiedades del convertidor | Puede establecer los valores de las propiedades en:
| |
Vínculo dinámico de origen | Un vínculo dinámico a una variable o un valor de etiqueta u otro convertidor. |
Entregue su opinión