Crear una base de datos incrustada

Cree una base de datos SQLite incrustada en el proyecto. Por lo general, las bases de datos incrustadas gestionan los datos que admiten otros objetos en
FTOptixApplication
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Base de datos incrustada
    .
  2. (Opcional) En
    Propiedades
    , en
    Nombre del archivo
    , escriba un nombre personalizado para el archivo de base de datos.
  3. Establezca
    En memoria
    en una de estas opciones:
    • Verdadero
      . Convierte la base de datos en no persistente. Los datos almacenados se eliminan al reiniciar
      Aplicación FactoryTalk Optix
      .
    • Falso
      . Convierte la base de datos en persistente. Los datos almacenados se conservan al reiniciar
      Aplicación FactoryTalk Optix
      .
(Opcional) Configure la estructura de la base de datos. Consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.