Permitir interacción con un objeto gráfico

Habilite un objeto gráfico para que los usuarios puedan interactuar con el objeto en tiempo de ejecución. Habilite un objeto gráfico en
Propiedades
.
  1. En
    Vista del proyecto
    o en la ventana, seleccione el contenedor o el objeto gráfico.
  2. En
    Propiedades
    , en
    Habilitado
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Verdadero
      . El objeto gráfico permite la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
    • Falso
      . El objeto gráfico impide la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.