Enumerar elementos en los objetos de los controles de datos

Enumere los elementos en objetos de control de datos, como cuadrículas de datos, creando un vínculo dinámico entre la propiedad Modelo y el nodo de destino.
CONSEJO: Para obtener información sobre los objetos de controles de datos disponibles, consulte Objetos de controles de datos.
  1. En la
    Vista del proyecto.
    , seleccione un objeto de control de datos.
    Por ejemplo, seleccione un objeto de cuadrícula de datos.
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre el
    Modelo
    y un nodo que contenga los elementos que desea enumerar.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    Por ejemplo, cree un vínculo dinámico entre el
    Modelo
    y una carpeta que contenga objetos que desee enumerar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.