Mover un objeto gráfico

Mueva un objeto gráfico de la ventana para ubicar los objetos tal como aparecerán en tiempo de ejecución. Todos los objetos de un contenedor se mueven con el contenedor.
  • Para mover un objeto gráfico:
  • En la ventana, seleccione y arrastre el contenedor o el objeto gráfico.
  • En
    Vista del proyecto
    , seleccione el contenedor o el objeto gráfico y después en
    Propiedades
    cambie:
    • Alineación horizontal
      . Introduzca el valor del espacio entre el objeto y el eje X.
    • Alineación vertical.
      Introduzca el valor del espacio entre el objeto y el eje Y.
    CONSEJO: La posición del objeto gráfico en la
    Vista del proyecto
    determina el orden de los objetos gráficos en el eje Z en comparación con otros objetos del mismo contenedor. Los objetos que aparecen en la parte inferior del árbol se muestran más arriba en el orden en el eje Z.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.