- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Leer códigos de operación
Para cada operación de lectura de una o varias etiquetas, el controlador genera un código de operación que describe el resultado de la operación.
Código | Descripción |
---|---|
Good | La operación de lectura se ha realizado correctamente |
BadNoCommunication | La operación de lectura no se realizó correctamente porque se agotó el tiempo de espera (por ejemplo, tiempo de espera de la conexión). El valor de tiempo de espera viene determinado por la propiedad Tiempo de espera de un objeto Estación de comunicación . |
BadCommunicationError | La operación de lectura no se realizó correctamente porque el controlador devolvió un error |
BadConfigurationError | No se pudo realizar la operación de lectura debido a un error de configuración de etiquetas (por ejemplo, una dirección no válida) |
Entregue su opinión