Agregar un rango a una variable

Agregue límites mínimos y máximos a las variables numéricas. Los límites imponen ciertos comportamientos cuando el valor está fuera de los límites.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione una variable.
  2. En
    Propiedades
    , haga clic con el botón derecho en el nombre de variable la variable numérica y seleccione
    Nuevo
    Rango
    .
  3. En
    EURange
    , complete:
    • Límite bajo
      . Límite bajo del valor de la variable
    • Límite alto
      . Límite superior del valor de la variable.
    • Restringir
      . Si se establece en
      True
      , se restringen los valores de la variable para los límites inferior y superior.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.