Ver referencias de un nodo o un elemento
Consulte las referencias para mostrar todos los objetos del modelo de información que hacen referencia a un nodo o un objecto.
- Consulte las referencias enVista del proyecto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo o elemento y, a continuación, seleccioneMostrar referencias.
- EnReferencias de (nombre), seleccione una ubicación y, a continuación, seleccioneIr a...
FactoryTalk Optix Studio
se desplaza a la instancia del tipo. Los objetos a los que se hace referencia en un NetLogic no se muestran.Entregue su opinión