- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Administrar recetas en tiempo de ejecución
Use el widget del editor de recetas para almacenar una nueva receta, eliminar una receta existente o aplicar una receta en el controlador.
Requisitos previos
- Para administrar recetas en tiempo de ejecución
- Para almacenar una nueva receta:
- Edite los valores de los ingredientes.
- En la lista de recetas, introduzca un nombre para la receta.
- SeleccioneGuardar.
- Para eliminar una receta, seleccione una receta y seleccioneEliminar.
- Para aplicar una receta en el controlador:
- Seleccione una receta.Se mostrarán los valores de los ingredientes de la receta.
- SeleccioneAplicar.En la columna derecha, se cargan los valores de los ingredientes en la pantalla del controlador.
- Para cambiar los valores de los ingredientes en el controlador, edite los valores, seleccioneGuardary seleccioneAplicar.Los valores de los ingredientes del controlador se actualizan en la columna derecha.
Entregue su opinión