Crear objetos Motor
Cree los datos del objeto Motor de muestra para rellenar el cuadro de lista y los medidores.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccione y escribaMotor.
- Agregue y configure variables:
- EnPropiedades, en la parte superior, agregue dos variables seleccionando yVariable.
- Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione y escriba:
- Speed
- Acceleration
- Convierta el objeto Modelo en un tipo de objeto:
- EnVista Tipo, haga doble clic enModelo.
- DesdeVista del proyecto, arrastreMotoraVista Tipo.
- Cree y organice las instancias del objeto Motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccione y escribaMotorObjects.
- EnVista del proyecto, arrastreMotora la carpetaMotorObjects.
- Para crear nueve instancias del objeto Motor, arrastreMotorTypedesde el panelVista Tipoa la carpetaMotorObjectsdel panelVista del proyecto.
- Configure cada instancia del motor:
- EnVista del proyecto, seleccione un motor.
- EnPropiedades, establezca los valores de las propiedadesAccelerationySpeed.Puede introducir cualquier valor del tipo válido.Por ejemplo, escriba:PropiedadValorAcceleration1Speed11
Entregue su opinión