Agregar un widget de estado de conexión de la estación

Agregue un widget de estado de conexión de la estación para monitorizar el estado de conexión del controlador.
  1. Para agregar un widget de estado de conexión de la estación
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas
    , busque
    Station Connection Status
    .
  4. En
    Componentes
    , arrastre
    Estado de conexión de la estación
    a
    MainWindow (tipo)
    o a un contenedor de interfaz de usuario diferente de la
    Vista del proyecto
    .
  5. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la
    Estación
    y el variador de comunicación que desea monitorizar.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
En el tiempo de ejecución, el widget muestra estos indicadores de estado LED:
  • LED verde
    . Conectado al controlador.
  • LED rojo
    . Desconectado del controlador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.