Mostrar datos de la tabla de la base de datos
Puede mostrar los datos almacenados en una tabla de bases de datos arrastrando dicha tabla al objeto
Cuadrícula de datos
.Requisitos previos
- Para mostrar datos de la tabla de la base de datos
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en un nodo y seleccione .Por ejemplo, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type).
- Haga doble clic en el objetoCuadrícula de datospara abrirlo en el editor.
- En laVista del proyecto, seleccione el objetoBase de datos.
- EnPropiedades, arrastre una tabla de base de datos al objetoCuadrícula de datosen el editor.El objetoCuadrícula de datosmuestra los datos almacenados en la tabla de bases de datos.
- (Opcional) Para mostrar los datos actualizados en tiempo real en tiempo de ejecución, invoque la llamada del métodoActualizardel objetoCuadrícula de datos.CONSEJO: Puede asociar el métodoActualizarcon elEvento MouseClickde un objetoBotón.
Entregue su opinión