Exportar una aplicación FactoryTalk Optix
Exporte una
Aplicación FactoryTalk Optix
para implementar la aplicación en dispositivos cliente no accesibles en la red.- Seleccione la flecha situada junto aGuardar
- En el cuadro de diálogo, complete:
- Plataforma. Seleccione el sistema operativo del dispositivo cliente.
- Ubicación. Escriba la ruta de acceso a la ubicación en la que desea guardar laAplicación FactoryTalk Optix. También puede seleccionar el icono de carpeta para buscar la carpeta.CONSEJO: Una carpeta solo puede contener unaAplicación FactoryTalk Optix. CadaAplicación FactoryTalk Optixdebe usar una carpeta independiente.
- (Opcional) Si está disponible, complete laContraseñapara proteger con contraseña la aplicación exportada.La aplicación exportada está cifrada. El sistema le solicitará que introduzca la contraseña cuando importe la aplicación al dispositivo cliente.
- SeleccioneExportar.
Durante la exportación de
Aplicación FactoryTalk Optix
se muestra una ventana de progreso. Después de que se haya completado la exportación, aparecerá un cuadro de diálogo para informar de que la Aplicación FactoryTalk Optix
se ha exportado correctamente a la ubicación especificada.Entregue su opinión