Crear un vínculo dinámico complejo
Cree vínculos dinámicos complejos para transformar los valores vinculados.
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto que contenga una propiedad para vincular.
- EnPropiedades, pase el cursor por encima de la propiedad que se va a vincular y elijaAgregar vínculo dinámico
- En el explorador de vínculos dinámicos, seleccioneAvanzado.
- (Opcional) Para abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central, seleccioneAbrir en editor.CONSEJO: Abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central resulta útil si edita un vínculo dinámico complejo con una lógica larga.
- Para insertar un vínculo dinámico:
- SeleccioneInsertarVínculo dinámico.
- Para establecer el origen de vínculo dinámico, seleccioneAgregar vínculo dinámicoLa referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.CONSEJO: Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño, aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido, aparece delante del vínculo.
- Para insertar un convertidor:
- SeleccioneInsertar
- Cree la lógica del convertidor introduciendo datos o creando vínculos dinámicos en los campos del convertidor.CONSEJO: Para crear un vínculo dinámico, seleccioneAgregar vínculo dinámico
- Para cambiar la dirección del vínculo dinámico, seleccione el icono:
- Se lee del nodo de origen al primario.
- Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
- Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
- Para vincular la variable de origen al índice específico de la variable principal:
- SeleccioneConfigurary elijaAgregar índice de matriz principal.
- Establezca elValor de índice de la matriz principal.
- Para crear un convertidor en el que pueda compilar dinámicamente la ruta de origen de la variable, seleccioneConfigurary elijaModo EU:
- Predeterminado. No se aplica ninguna conversión.
- Localizar. Establece la unidad de medida de la variable primaria en función de la configuración regional del usuario.
- Copiar EU desde el origen. Establece la unidad de medida de la variable primaria como la unidad de medida de la variable de origen.
- Para agregar un convertidor de ruta dinámica:
- SeleccioneConfigurary elijaConvertidor de clave-valoroConvertidor convertidor condicional.
- Establezca las propiedades del convertidor.
- Para eliminar un vínculo dinámico o un convertidor, en el bloque, seleccioneEliminar
Entregue su opinión