Crear un vínculo dinámico mediante la selección del origen

Cree un vínculo dinámico a través del panel
Propiedades
.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo que contenga la propiedad que desea establecer mediante un vínculo dinámico.
  2. En
    Propiedades
    , pase el cursor por encima del valor de la propiedad que desea establecer y seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    .
  3. En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione un nodo para que actúe como el origen de la propiedad de valor.
  4. Rellene los campos mostrados en función del nodo seleccionado:
    • Atributo
      . Seleccione el atributo OPC UA que se aplicará al nodo seleccionado. Por ejemplo, seleccione
      BrowseName
      ,
      Valor
      o
      DisplayName
      .
    • Formato
      . Seleccione el formato que se aplicará a la variable seleccionada.
    • Índice de matriz
      . Seleccione el índice de matriz de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de matriz.
    • Índice de bits
      . Seleccione el índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
  5. Elija
    Seleccionar
    .
La referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.
CONSEJO: Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño, aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido, aparece delante del vínculo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.