Botón

Genera eventos para ejecutar métodos.

Eventos

Utilice estos eventos de botón para activar métodos:
Evento
Generado en tiempo de ejecución cuando
Evento MouseClick
Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta.
Evento MouseDown
Se hace clic o se toca un objeto.
Evento MouseUp
Se libera el clic o el toque del objeto.

Caso de uso

Desencadene distintas acciones, por ejemplo:
  • Iniciar la generación de informe
  • Reconocer la alarma activa
  • Señalar una condición de emergencia

Ejemplo

Tres botones con diferentes estilos aplicados
graphic showing three different button styles
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.