Casilla de verificación

Establece y muestra un valor booleano usando Seleccionar y Borrar.

Operación

Casilla de verificación seleccionada
El valor de la variable asociada es Verdadero.
Casilla de verificación desactivada
El valor de la variable asociada es Falso.

Caso de uso

Habilite o deshabilite funciones o características en una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, alterne un gráfico que visualice los datos.

Ejemplo

Casilla de verificación desactivada
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
Casilla de verificación seleccionada
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.