Diseño horizontal

Panel que organiza automáticamente los objetos de forma horizontal, uno al lado del otro.

Caso de uso

Diseñe elementos de interfaz horizontalmente. Por ejemplo, poner botones de salida u otros objetos.
CONSEJO: Para lograr un orden diferente de los elementos de interfaz, organice los objetos en el modelo.

Ejemplo

El posicionamiento y la distancia entre los botones dependen de los márgenes establecidos en estos botones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.