Configurar un motor de presentación
Agregue un motor de presentación nativo o un motor de presentación web a su proyecto.
CONSEJO:
Cada proyecto puede contener un único motor de presentación nativo y un único motor de presentación web.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en un objeto de ventana.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Para crear un motor de presentación nativo, seleccione.
- Para crear un motor de presentación web, seleccione.
- (Opcional) EnPropiedades, edite las opciones del motor de presentación.
Entregue su opinión