Hojas de estilo

Utilice un objeto Hoja de estilo para especificar los valores de estilo predeterminados que se muestran en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Los proyectos pueden contener varias hojas de estilo. Varias hojas de estilo permiten cambiar entre estilos. Por ejemplo, podría cambiar entre una interfaz luminosa y una interfaz oscura en tiempo de ejecución.

Herencia de propiedades

Los objetos y las instancias de objeto heredan las propiedades de estilo de una hoja de estilo y los tipos de objetos. Una propiedad se puede establecer en más de un nivel. Por ejemplo, el color del texto puede configurarse globalmente tanto en la hoja de estilo como en un tipo de objeto
Etiqueta
personalizado.
Los valores de las propiedades se resuelven en el siguiente orden:
  1. Instancia
  2. Tipo de objeto de la instancia
  3. Hoja de estilo de la clase de objeto
  4. Hoja de estilo global
Si el valor de una propiedad está establecido en
Predeterminado
, la propiedad hereda el valor establecido a un nivel superior, en el orden anterior. Por ejemplo, si el valor de
Color de texto
de la instancia de un objeto
Etiqueta
es
Predeterminado
, el valor de color que se establece es el primer valor encontrado para la misma propiedad de tipo, clase de objeto o nivel global, en ese orden.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.