Especificar la configuración de red

Utilice el widget de configuración de red para habilitar el cliente DHCP y especificar la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y la configuración de DNS para la red del dispositivo.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de configuración de red.
    Si ha creado el proyecto mediante la plantilla OptixPanel de la página de inicio, seleccione
    Configuración
    y, a continuación, seleccione
    Red
    .
  2. Seleccione la configuración de red que desee configurar para el dispositivo:
    • LAN
      . Configuración de red de un dispositivo compacto con un puerto o un dispositivo estándar con dos puertos.
    • WAN
      . Configuración de red de un dispositivo estándar con dos puertos.
  3. Seleccione
    Cliente DHCP habilitado
    para asignar las direcciones IP, máscara, puerta de enlace y DNS de forma automática, y haga que la configuración sea de solo lectura, o desactive
    Cliente DHCP habilitado
    para introducir manualmente la configuración de red:
    • Dirección IP
      . La dirección IP del dispositivo de destino.
    • Máscara
      . Esta dirección debe ser idéntica a la de la máscara del servidor.
    • Puerta de enlace predeterminada
      . Dirección IP de la puerta de enlace de red predeterminada.
    • DNS 1
      . Dirección DNS principal de la red.
    • DNS 2
      . Dirección DNS secundaria de la red.
    Los cambios en la configuración de red requieren que reinicie el dispositivo.
  4. Si ha realizado cambios manuales, seleccione
    Aplicar
    .
  5. Seleccione
    Reiniciar
    .
    Debe volver a conectar el dispositivo a través del widget FTRA. Ver Conectar al acceso remoto
    Aparece
    Dispositivo desconectado
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.