Agregar elementos de colección a un nodo
Agregue elementos de colección a los objetos que los admitan.
CONSEJO:
Los elementos de colección disponibles dependen de la definición de tipo del objeto primario.
Requisitos previos
Agregue nodos al proyecto. Consulte Agregar instancias de los tipos definidos en las Especificaciones complementarias.
- Para agregar elementos de colección a un nodo
- Haga clic con el botón derecho en un nodo y seleccione.
El elemento de colección aparece debajo del nodo.
Entregue su opinión