Crear un objeto
Cree un objeto para agregar un nodo al proyecto.
- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta en la que desee crear el objeto y seleccione en la barra de herramientas de laVista del proyecto.CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una carpeta de laVista del proyectoy utilizar el menú contextualNuevopara crear objetos.El menú contextual muestra los objetos que puede contener la carpeta en función de la categoría de carpeta.
- Seleccione el objeto para agregarlo al proyecto.
El nuevo objeto aparece en
Vista del proyecto
.Entregue su opinión