Almacenamiento de retentividad

El almacenamiento de retentividad permite conservar en un almacén de datos los cambios realizados en el proyecto en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Por ejemplo, puede utilizar el almacenamiento de retentividad para conservar información sobre la configuración específica del usuario. Si el usuario modifica la configuración en tiempo de ejecución, los cambios se conservarán cuando detenga la
FTOptixApplication
y vuelva a ejecutarla. Vea el siguiente tutorial Desarrollar una configuración persistente específica de un usuario.

Varios almacenamientos

De forma predeterminada, cada nuevo proyecto contiene un objeto
SecurityRetentivityStorage
. El almacenamiento registra información sobre los usuarios y grupos agregados al proyecto. Recomendamos conservar el objeto
SecurityRetentivityStorage
en sus proyectos.
Puede crear varios objetos de almacenamiento de retentividad.
IMPORTANTE: Verifique que los almacenes de retentividad monitoricen partes independientes del proyecto (Nodos) y no se crucen entre sí.

Parámetros

Cada objeto de almacenamiento de retentividad toma estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nodos
Un nodo que contiene los datos que desea conservar.
CONSEJO: Un nodo puede ser una carpeta de proyecto, por ejemplo, la carpeta
Usuarios
. Puede agregar varios nodos para que se retengan.
Retardo de escritura
Define la frecuencia con la que se guardan los cambios (en milisegundos).
El valor predeterminado es cero. Cuando se detecta un cambio, se guarda en tiempo real (según los tiempos técnicos de escritura).
CONSEJO: El valor cero predeterminado puede sobrecargar el disco duro si se conservan grandes partes del proyecto o si los valores cambian a menudo. Al especificar un retardo de escritura más largo, el proyecto se expone al riesgo de pérdida potencial de datos incluidos en el intervalo de retardo establecido.
Observador delta habilitado
En algunos proyectos, es posible realizar cambios que no se tiene la intención de guardar. En este caso, el sistema desactiva la detección de cambios para ejecuciones.
Si establece este parámetro en
Falso
, el almacenamiento de retentividad solo aplica los cambios que ya se han almacenado y no detecta cambios futuros.
CONSEJO: Este parámetro es útil, por ejemplo, si desea utilizar la capa de retentividad guardada solo para aplicar y restaurar los cambios iniciales, sin agregar nuevos.

Almacén de datos

La ubicación predeterminada del archivo
RetentivityStorage.db
depende de la plataforma.
PC
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
Project
\ApplicationFiles
Linux HMI
/persistent/data/Rockwell Automation/FactoryTalk Optix/FTOptixApplication/Projects/
Project
/ApplicationFiles/
Panel de Windows IPC
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
Project
\ApplicationFiles
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.