- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear usuarios
Cree un nuevo tipo de usuario con una propiedad personalizada que controle si se muestra o se oculta una etiqueta de reloj en la interfaz de usuario.
- Cree un usuario:
- EnVista del proyecto, expandaSeguridad.
- Haga clic con el botón derecho del ratón enUsuariosy seleccione .
- Pase el cursor por encima del usuario, seleccioney escribaUserPersistentSettings.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable.
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaShowClock.
- Junto a la variable, seleccioneInt32y seleccioneBoolean.
- Cree un tipo de usuario:
- EnVista Tipo, haga doble clic enSeguridady, a continuación, haga doble clic enUsuarios.
- EnVista del proyecto, arrastreUserPersistentSettingsaVista Tipo.
- Cree una carpeta para el nuevo tipo de usuario:
- Haga clic con el botón derecho enUsuariosy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccioney escribaUsersPersistentSettings.
- Agregue usuarios con configuraciones permanentes:
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima deUserPersistentSettings, seleccioney escribaBob.
- ArrastreBobaUsersPersistentSettings.
- EnPropiedades, establezcaContraseñaentest.
- Haga clic con el botón derecho en la carpetaUsersPersistentSettingsy seleccione .
- EnPropiedades, establezcaContraseñaentest.
- Pase el cursor por encima del usuario, seleccioney escribaJane.
Entregue su opinión