Ver alarmas en la zona horaria estándar

Para ver las alarmas en la zona horaria estándar, puede mostrar los eventos de alarma en la
Cuadrícula de alarmas
y la
Cuadrícula de historial de alarmas
en la zona horaria UTC estándar. Configure la zona horaria del objeto de cuadrícula en
Bibliotecas de plantillas
.
  1. Seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Widgets
    .
  3. Arrastre
    Cuadrícula de alarmas
    o
    Cuadrícula de historial de alarmas
    desde
    Widgets
    al nodo deseado en la carpeta de
    UI
    .
  4. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  5. En la
    Vista del proyecto
    , expanda la cuadrícula de alarmas y seleccione
    AlarmsDataGrid
    .
  6. En
    Propiedades
    , expanda
    Sello de hora
    .
  7. En la propiedad
    Texto
    , haga clic con el botón derecho en
    Vínculo dinámico complejo
    y, a continuación, seleccione
    Restablecer valor
    .
  8. Seleccione
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  9. En la ventana Vínculos dinámicos, configure una de las siguientes opciones:
    • Cuadrícula de alarmas
      . Expanda
      Alias
      , seleccione
      {Item}[…]
      AlarmCondition
      y, a continuación, seleccione la variable
      Hora
      .
    • Cuadrícula de historial de alarmas
      . Expanda
      Alias
      , seleccione
      {Item}[…]
      PointedNode
      y, a continuación, seleccione
      LocalTime
      . Después de
      LocalTime
      , seleccione
      Edit
      y, a continuación, escriba
      Hora
      .
  10. Elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.