Configure el modo de autenticación
Cambie el modo de autenticación predeterminado para permitir que los usuarios locales y los usuarios de dominio puedan iniciar sesión en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
Para permitir que los usuarios de Active Directory lleven a cabo la autenticación, puede realizar una de estas acciones:
- Obtenga el nombre de dominio y la dirección del servidor de Active Directory.
- Asegúrese de que el cliente deWindowsesté unido al dominio de Active Directory.
Para permitir que se autentiquen los usuarios LDAP, debe obtener:
- Dirección del servidor LDAP
- Archivo de certificado de CA
- Para configurar el modo de autenticación
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo raíz.
- EnPropiedades, expandaAutenticacióny, a continuación, enModo de autenticación, seleccione el tipo de autenticación que permita que los usuarios específicos puedan iniciar sesión:
- Solo modelo. Usuarios creados enFactoryTalk Optix Studio.
- Solo local. Usuarios de equipos locales.
- Solo dominio. Usuarios de Active Directory y LDAP.
- Dominio y local. Usuarios de Active Directory, LDAP y equipos locales.
- Cualquiera. Usuarios de cualquier tipo.
- (Opcional) EstablezcaDefaultUserFolderpara cambiar la carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario.CONSEJO: La carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario es. Cuando un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, aparece el objeto de usuario correspondiente en la carpeta especificada.
- (Solo dominio) EnNombre de dominio predeterminado, introduzca el nombre de dominio predeterminado para los usuarios de dominio que inician sesión en tiempo de ejecución.CONSEJO: Si deja el nombre de dominio predeterminado en blanco, el nombre de dominio se establece en función del dominio de Active Directory unido por el clienteWindowso recuperado del servidor LDAP.
- (Solo dominio) EnDirección de servidor predeterminada, introduzca la dirección del servidor LDAP o Active Directory.CONSEJO: Si deja la dirección del servidor predeterminada en blanco, la dirección del servidor de Active Directory se establecerá en función del dominio de Active Directory al que se une el clienteWindows.CONSEJO: Si no especifica el puerto en la dirección del servidor, se utiliza el puerto 389.
- (Solo LDAP) EnArchivo de certificado de CA, seleccioneExaminary seleccione el archivo de certificado.CONSEJO:Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar enSeleccionar archivo.Si el archivo no aparece enSeleccionar archivo, seleccioney enImportar archivo(s)Importar archivo(s), seleccione el archivo que desee importar y elijaSeleccionar.CONSEJO: Si deja el archivo de certificado de CA en blanco, se utiliza el equipo localWindowspara autenticar al usuario. El archivo de certificado de CA es necesario para autenticarse en un servidor LDAP específico o para utilizar un cliente Linux.
Entregue su opinión