- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
InformationModel.MakeAlias(browseName)
Crea un alias y devuelve un objeto C#
IUAVariable
correspondiente.static IUAVariable MakeAlias(QualifiedNamebrowseName);
Argumentos
- browseName(QualifiedName)
- ElBrowseNamedel nuevo alias.
Retornos
- IUAVariable
- Un objeto C# que corresponde al objeto de proyecto creado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un alias que se crea en el objeto
Motor1
del proyecto FactoryTalk Optix Studio
:var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Entregue su opinión