Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio Code

Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio Code

Agregue una biblioteca de .NET de terceros editando el archivo de proyecto
CSPROJ
.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio Code como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio Code
  2. Copie el ensamblaje de .NET de la biblioteca en la carpeta de proyecto
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  4. En Visual Studio Code, abra el archivo de proyecto de
    CSPROJ
    .
  5. Agregue el siguiente elemento
    <Reference>
    como elemento secundario del elemento
    <ItemGroup>
    .
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> <Private>False</Private> </Reference>
    library
    La biblioteca que desea agregar. Por ejemplo:
    MyLibrary
    path
    La ruta de acceso a la biblioteca desde 1. Por ejemplo:
    ..\MyLibrary.dll
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>..\MyLibrary.dll</HintPath> <Private>False</Private> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
  6. Guarde el archivo
    CSPROJ
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.