Configurar niveles de registro de módulo
De forma predeterminada, el panel
Salida
de FactoryTalk Optix Studio
muestra todas las advertencias, la información y los mensajes de error para todos los módulos. El modo Avanzado permite mostrar mensajes detallados.Especifique el nivel máximo de información de registro que se mostrará en el panel de salida pata módulos específicos o en todos los módulos. Los registros se guardan en Registro del sistema independientemente del nivel máximo de información que aparezca en
FactoryTalk Optix Studio
. El almacenamiento de datos innecesarios puede reducir el rendimiento.- En la barra de título deFactoryTalk Optix Studio, seleccioneOpciones de FactoryTalk Optix Studio
- EnOpciones de FactoryTalk Optix Studio, seleccioneModo avanzadoy seleccioneGuardar.
- ReinicieFactoryTalk Optix Studiopara que el modo Avanzado surta efecto.
- En la barra de título deFactoryTalk Optix Studio, seleccione la flecha desplegable trasOpciones de FactoryTalk Optix StudioConfiguración de niveles de registro de módulo.
- EnConfiguración del nivel de registro de módulo, enNivel predeterminado, seleccione el nivel de información predeterminado que aparecerá en el panelSalida:
- Error. Mensajes de error.
- Advertencia. Mensajes de advertencia.
- Información. Mensajes de información.
- Detallado 1. Mensaje detallado de primer nivel para la resolución de problemas.
- Detallado 2. Mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
- Después de cada módulo, seleccione el nivel de información que desea que aparezca en los mensajes si el nivel no es el mismo que el especificado enNivel predeterminado.
- SeleccioneCerrar.
Entregue su opinión