Configurar la ventana principal

La ventana principal contiene todos los elementos gráficos que se muestran en tiempo de diseño en
FactoryTalk Optix Studio
y en tiempo de ejecución en su
Aplicación FactoryTalk Optix
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    UI
    y haga doble clic en
    MainWindow (type)
    .
    El área de la ventana principal se muestra en el editor. La ventana principal no contiene ningún elemento gráfico.
  2. En
    Propiedades
    , establezca
    Ancho
    en
    1080
    y
    Altura
    en
    600
    .
    Las dimensiones iniciales de la ventana principal ahora son
    1080 x 600
    . En tiempo de ejecución, puede cambiar el tamaño de la ventana principal en cualquier momento. Para obtener más información sobre el tamaño, consulte Convenciones de tamaño.
    CONSEJO: Para que la aplicación se ajuste a la resolución de pantalla, puede establecer diferentes valores en
    Ancho
    y
    Altura
    . De manera alternativa, puede establecer
    Pantalla completa
    como
    True
    pero es más fácil desarrollar y previsualizar las aplicaciones con la configuración predeterminada
    Falso
    .
    Ventana principal redimensionada en blanco en el editor
  3. (Opcional) Si desea que la ventana de su aplicación flote por encima de otras ventanas, establezca
    Siempre en la parte superior
    en
    True
    .
  4. (opcional) Establezca
    Leyenda
    para proporcionar un título personalizado para la ventana de su aplicación.
    Por ejemplo, establezca
    Leyenda
    como
    Quick start application
    para reemplazar el título de ventana predeterminada.
Ventana principal en blanco con un título personalizado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.