Características del sistema
FactoryTalk Optix
versión 1.2.0 incluye las siguientes características.- Mejoras de edición de FactoryTalk Optix
- Editor con fichas en el panel central. Todos los editores se abren en fichas independientes encima del panel central. La ficha predeterminada es el Panel de control.
- Contenedor y filtro del tipo de pantalla. El tipo de Pantalla se agrega como un subtipo de Panel. Una pantalla es un panel con propiedades y alineación automáticas de altura y ancho. Agregue pantallas a la subcarpetaPantallasde la carpetaUIde lavistaProyecto. El nombre de cada pantalla aparece en tiempo de ejecución.
- Selección del tamaño de la ventana principal. Seleccione el tamaño de la ventana principal del proyecto cuando cree un nuevo proyecto mediante la página de inicio.
- Mejoras del editor de vínculos dinámicos. El editor de vínculos dinámicos ahora tiene fichasBásicoyAvanzadoindependientes con la misma funcionalidad. Los vínculos dinámicos rotos ahora muestran un icono mientras que los vínculos dinámicos sin resolver muestran un icono en tiempo de ejecución. El icono de vínculo dinámico roto abre el explorador de vínculos dinámicos para seleccionar otro destino.
- Datos del registrador de datos en un gráfico de tendencias. Cree un registrador de datos y póngalo en un gráfico de tendencias para actualizar automáticamente las propiedadesModeloyPlumasdel gráfico de tendencias. Si pone otro registrador de datos en la tendencia, se actualizan las propiedades del nuevo registrador de datos. En la propiedadModelo, cree un vínculo dinámico al registrador de datos para actualizar las plumas del gráfico de tendencias.
- Buscar en paneles. Empiece a escribir en un panel para buscar elementos en el panel. Pulsepara cambiar el nombre del elemento seleccionado.F2
- Editor de matrices actualizado. Edite los valores de las matrices en el nuevo editor que visualiza las matrices en forma de tablas.
- Busque filtros en la Vista del proyecto.Filtre los resultados de la búsqueda en Vista del proyecto.
- Nuevos idiomas localizados.Los nuevos idiomas localizados incluyen francés, español y chino.
- Conjuntos de caracteres extendidos. Cree proyectos, objetos y código C# con caracteres específicos de los idiomas admitidos.
- Acceso a nivel de bits a los valores numéricos.Desplácese al nivel de bits para seleccionar el valor de una propiedad numérica.
- Métodos ToggleBit y SetBit. Utilice los métodos ToggleBit y SetBit expuestos por VariableCommands.
- Cree objetos que se pueden mover en tiempo de ejecución.Cree objetos móviles mediante la propiedadElemento que moverde paneles, rectángulos e imágenes. Elija entre no permitir que el objeto se mueva, permitir que se mueva todo el objeto o arrastrar el encabezado para mover el objeto en tiempo de ejecución.
- Widgets preconfigurados para agregar a proyectos que están disponibles en todos los proyectos de plantilla de OptixPanel de forma predeterminada
- Widget de FactoryTalk Remote Access. Conecte el dispositivo al servidor FactoryTalk Remote Access y, a continuación, gestione las conexiones remotas al dispositivo y también envíe solicitudes de ayuda.
- Widget de fecha y hora. Especifique la zona horaria, la fecha y la hora, la sincronización temporal y el protocolo de hora de redes locales del dispositivo.
- Widget de configuración del dispositivo. Configure las actualizaciones de la aplicación y del firmware, cambie el nombre del dispositivo y consulte información de productos y los diagnósticos del dispositivo.
- Widget de configuración de red. Habilite el cliente DHCP y especifique la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y la configuración de DNS para la red del dispositivo.
- Widget de carga de aplicación. Cargue una aplicación FactoryTalk Optix desde una unidad USB en el dispositivo.
- NetLogic de cliente de la API de REST. Agregue un NetLogic predefinido desde bibliotecas para agregar un cliente de la API de REST al proyecto.
- Plantilla de nuevo proyecto de OptixPanel. Seleccione esta plantilla en la página de inicio para crear un proyecto que contenga los widgets preconfigurados de laVista del proyectode forma predeterminada.
- Soporte de GitLab. Utilice GitLab® en las soluciones de control de versiones locales conFactoryTalk Optix Studio.
- Compatibilidad con varios alias. Cree vínculos dinámicos con varios nodos de alias.
- FactoryTalk Remote Access. Utilice la aplicación FactoryTalk Remote Access configurada para solicitar ayuda remota o aprobar las solicitudes de acceso remoto de los usuarios que intentan conectarse de forma remota al dispositivo.
- OptixPanel. El dispositivo OptixPanel ahora es compatible.
- Actualizaciones de la Vista del proyecto.
- Marcadores de posición anidados.Anida marcadores de posición en las cadenas de formato de los formateadores de cadenas.
- Actualizaciones de bases de datos incrustadas.La base de datos incrustada ya no requiere un token de característica y contiene nuevas opciones de navegación.
- Compatibilidad con variables estructuradas OPC UA.Utilice variables estructuradas OPC UA.
- Importación de certificados en tiempo de ejecución. Ahora puede importar certificados en tiempo de ejecución.
- Docker. Soporte para que FactoryTalk Optix Runtime se aloje en un contenedor Docker para casos de uso conectados o en línea.
Entregue su opinión