Crear un medidor lineal de termómetro
Cree un medidor lineal con una zona de advertencia que indique la temperatura actual.
- Cree y configure el medidor:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (Type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de un medidor, seleccione e introduzcaThermometerGauge.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Establezca la zona de advertencia del medidor del valor:
- EnPropiedades, junto aZonas de advertencia, seleccione .
- EnZonaDeAdvertencia1, establezcaColoren#f30000.
- EstablezcaDesdeen75.
- EstablezcaParaen100.
Entregue su opinión