Configurar la firma de auditoría

Utilice AuditSigning para exigir a los usuarios que proporcionen firmas electrónicas.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En la ventana
    Bibliotecas
    , busque
    Signing Workflows
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre el
    Flujos de trabajo de firma
    hasta
    UI
    en el panel
    Vista del proyecto
    .
    En el panel
    Vista del proyecto
    , aparece la carpeta
    AuditSigning1
    .
  4. 4. Expanda la carpeta
    AuditSigning1
    y seleccione
    AuditDialogBox
    .
  5. 5. En el panel
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Usuarios
    y
    ProjectName
    Seguridad
    Usuarios
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. En el panel
    Vista del proyecto
    , seleccione
    SigningController
    .
  7. En el panel
    Propiedades
    :
    1. Agregue usuarios y grupos con permisos para realizar una firma y una doble firma.
    2. Seleccione el tipo de flujo de trabajo predeterminado.
  8. En el panel
    Vista del proyecto
    , seleccione la variable.
    CONSEJO: Por ejemplo, si desea activar un flujo de trabajo de firma electrónica cuando un usuario cambie el valor de un medidor lineal, configure el objeto de variable asociado con el valor del medidor.
    Para obtener más información, consulte Referencia de firma de auditoría.
  9. En el panel
    Propiedades
    , en la parte superior, seleccione
    Add
    y elija
    Auditoría de firma
    .
  10. (Opcional) Configure los ajustes de firma de auditoría predeterminados seleccionando un tipo de flujo de trabajo y añadiendo usuarios y grupos que puedan completar el flujo de trabajo.
    CONSEJO: La configuración de firma de auditoría predeterminada se hereda del objeto
    SigningController
    .
  11. Repita de 1 a 10 para cada variable para la que desee activar la firma electrónica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.