Variador OMRON Ethernet/IP

Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador de OMRON EtherNet/IP.

Controladores compatibles

El variador puede admitir las siguientes familias de controladores:
  • Serie OMRON® NJ
  • Serie OMRON® NX
  • Serie OMRON® NU
IMPORTANTE: El variador se ha probado con las revisiones de firmware 1.09 de NJ301-1100 y 1.50 de NJ101-9000.

Importación de etiquetas del controlador

Solo puede importar etiquetas desde archivos
TXT
en el modo fuera de línea.
IMPORTANTE:
Antes de importar etiquetas:
  1. En Sysmac® Studio, configure
    Publicación en red
    en
    Solo publicar
    .
  2. Desde Sysmac® Studio, exporte las etiquetas a un archivo
    TXT
    .
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.

Tipos de datos

El variador es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos del controlador
Tipo de datos de
FactoryTalk Optix
Longitud
Notas
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
SINT
SBYTE
1 BYTES
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
2 BYTES
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
4 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
TIME
DURATION
4 BYTES
DATE
DATE TIME
2 BYTES
Use estos tipos de datos con objetos
Fecha y hora
, que le permite establecer y ver los datos de fecha y hora.
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTES
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 BYTES
STRING(256)
STRING-MAX256
256 BYTES
ARRAY
Type[Length]
ARRAY 2 Dimensionale
Type[Rows, Columns]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.