Variador OMRON Fins

Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador OMRON Fins.

Controladores compatibles

El variador es compatible con las familias de controladores CJ y CP de OMRON®.
IMPORTANTE: El variador se ha probado con la familia de controladores CJ2.

Importación de etiquetas del controlador

Solo puede importar etiquetas desde archivos TXT en el modo fuera de línea.
IMPORTANTE:
Antes de importar etiquetas a
FactoryTalk Optix Studio
, desde CX-Programmer, copie la tabla de símbolos en un archivo TXT.
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.

Tipos de datos

Tipos de datos compatibles
Tipo de datos del controlador
Tipo de datos de
FactoryTalk Optix
Longitud
BOOL
BOOL
1 BIT
CHANNEL
INT16
2 BYTES
COUNTER
INT16
2 BYTES
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
2 BYTES
UINT
UINT16
2 BYTES
UINT_BCD
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
UDINT_BCD
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
4 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
ULINT_BCD
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
TIMER
INT16
2 BYTES
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY
Type[Length]
Áreas de datos compatibles
Área de memoria del controlador
Área de memoria de
FactoryTalk Optix
Notas
CIO
CIO area
A
Auxiliary area
T
Timer
C
Contador
D
Memoria de datos
H
Holding area
W
Work area
Ex
EM area CurrentBank
Ubicación en memoria de las direcciones x en el banco actual.
Ex_y
EM area
Ubicación en memoria de las direcciones y en el banco x.
IR
No compatible
DR
No compatible
TK
No compatible
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.