Códigos de operación de lectura/escritura

Para cada operación de lectura/escritura de una o varias etiquetas, el controlador genera un código de operación que describe el resultado de la operación.

Descripción de los códigos de operación

Código
Descripción
Good
Operación de lectura/escritura completada correctamente.
BadNoCommunication
La operación de lectura/escritura no se realizó correctamente porque se agotó el tiempo de espera, por ejemplo, debido a un tiempo de espera de la conexión.
El valor de la propiedad
Tiempo de espera
de una
Estación de comunicación
determina el tiempo de espera.
BadCommunicationError
La operación de lectura/escritura no se realizó correctamente porque el controlador devolvió un error.
BadConfigurationError
No se pudo realizar la operación de lectura/escritura debido a un error de configuración de etiquetas, por ejemplo, una dirección no válida.

Leer códigos de operación en C#

Puede leer los códigos de operación en NetLogics. Si el valor devuelto es
0
, la comunicación es buena. Si el valor devuelto es distinto de
0
, la comunicación se ha interrumpido.
Ejemplo:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");
var stationState = station.OperationCode
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.