Convertidor de clave-valor

Convierta el valor del origen en su valor primario correspondiente, basándose en una tabla de pares clave-valor. El convertidor de clave-valor convierte datos heterogéneos, como un color a un valor.

Editor de clave-valor

Para abrir el editor de clave-valor, seleccione
Edit
junto al convertidor de clave-valor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.
Elemento
Nombre
Descripción
1
Ruta del convertidor
La ruta del convertidor.
2
Add
Agrega una fila de la tabla de clave-valor.
3
Eliminar
Elimina la fila de la tabla de clave-valor seleccionada.
4
Tipo de datos
Indica el tipo de datos de las claves o los valores. Seleccione esta opción para elegir un tipo de datos diferente.
5
Clave
Una clave de convertidor (valor de origen).
6
Valor
Un valor que se corresponde con la tecla de la misma fila (valor de salida).
CONSEJO: El valor de la primera fila es el valor predeterminado. Si el valor de origen no se corresponde con ninguna clave del convertidor, el convertidor devuelve el valor predeterminado.

Propiedades

Propiedad
Descripción
Modo
La dirección del vínculo dinámico:
  • Se lee del nodo de origen al primario.
  • Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
  • Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.

Origen

Una variable con un valor que corresponde a una clave.

Salida

El valor asociado a la clave en el mapa.

Ejemplo

Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.