Agregar usuarios
Agregue usuarios con diferentes configuraciones regionales.
Requisitos previos
Agregue la configuración regional de it-IT. Consulte Agregar un idioma de configuración regional a un diccionario de localización.
- Para agregar usuarios
- En el panelVista del proyecto, expandaSeguridad.
- Cree dos usuarios haciendo clic con el botón derecho enUsuariosy seleccionando .
- Para cambiar el nombre de los usuarios, pase el cursor por encima de cada usuario, seleccione y escriba:
- Alice
- Jeremy
- EnVista del proyecto, seleccioneAlice.
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadConfiguración regionalenit-IT.
Entregue su opinión