- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear una etiqueta
Cree una etiqueta que muestre la temperatura en un formato ajustado a la configuración regional de un usuario que ha iniciado la sesión.
- Cree la etiqueta:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaTemperatureLabel.
- Crear una variable de etiqueta:
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable analógica.
- Cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedadVariableAnalógica1y la variableVariableAnalógica1real usando .
- DynamicLink
- Cree un vínculo dinámico complejo entreTextoyVariableAnalógica1mediante un formateador de cadenas:
- FormateadorDeCadenas1
- {0} {1}
- {0} DynamicLink
- {1} DynamicLink
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión